This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:DPL 封装中的模块错误

Guru**** 1162360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937362/tpd1e0b04-wrong-module-in-dpl-package

器件型号:TPD1E0B04

DPL 封装为 X2SON 封装、但在 https://vendor.ultralibrarian.com/ti/embedded?vdrPN=TPD1E0B04DPLR&sid=0164a2b873590041bd552337e24c0307100280690093c&c=1中、它看起来像0402电容器或其他类似器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您向我们提及这一点。 请告诉我们您看到的内容。 您提到0402电容器、您是指电容吗?

    此致、

    OBI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在尝试查找 TPD1E0B04DPLR 的3D 模块(STEP 文件)。 但网页文件错误。  

    如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在其数据表中、此 DPL 封装的长度为0.65mm。 引脚位于封装下方。   

    但在 Ultralibrarian 网站中、长度为1mm。 外观显然不同。

    所以网站上的文件是错误的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他、

    很抱歉、由于反应很晚、此产品系列现在正由新团队提供支持、我将继续向他们提供支持。

    但您是对的、我已检查 Ultralibrarian 以了解所有 x2SON 封装 ESD 解决方案、它们显示的封装和步进模型错误。

    我将在此处更改组织、并通知新的支持团队、以便我们可以在内部将模型更新为正确的模型。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经查看了这一情况、并向我们的建模团队发送了一份请求。 现在我将关闭此主题、我将告诉您何时进行了更新。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建模团队已完成请求。 请仔细阅读、如果一切看起来都很好、请将其标记为已解决。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    最新的网页 https://vendor.ultralibrarian.com/ti/embedded?vdrPN=TPD1E0B04DPLR&sid=0164a2b873590041bd552337e24c0307100280690093c&c=1 仍然是错误的模块。

    您会再检查一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉此问题的存在期。 我已经通知了模型工程师、并将在问题得到解决后通知您。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我和 CAD 团队交谈过、他们不确定 UltraLibrarian 为什么不更新、但现在还有另 一个指向 BXL 的链接。 这足够了吗?  

    此致、

    Matt Smith