This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:增益传递函数图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951729/ds280mb810-graphs-of-gain-transfer-function

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS280BR810

在 DS280MB810数据表(SNLS542、2016年10月)中、第6.7节第13页上的图形显示了增益传递函数。  输入差分峰峰值电压显示为低至大约250mVdpp、这意味着该器件可能无法正确处理幅度较小的输入信号。

但是、第41-43页的表7、8和9显示了通过输入传输线路传递的25.8Gbps 输入信号、其损耗为14dB 和22dB、这将导致输入振幅远低于250mVdpp。

器件处理的输入信号有多小(忽略诸如噪声检测等问题)?  如果低于250mVdpp、为什么增益图没有说明较低输入振幅的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据数据表图得出的假设不正确。 尽管250mVpp 是这些相关图的最低测量值、但它不是该转接驱动器的最小振幅灵敏度水平。

    对于其默认设置、有效运行最小 Rx 振幅是数据表中列出的最小信号检测有效电平196mVpp。 但是、通过通道寄存器写入强制信号检测为高电平、可以支持更低的输入振幅。 根据我们的验证结果、DS280MB810可支持在器件输入端测得的低至150mVpp 的电压输入差分(VID)、性能下降可忽略不计。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    感谢您的回答。

    因此、在150mVdpp 和250mVdpp 之间、增益函数的图形显示是什么;可以预期的增益(作为增益模式和 VOD 设置的函数)是多少?

    对于 DS280BR810、另请回答相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有此数据。 不过、您可以使用数据表图将增益图外推至150mVpp。

    DS280BR810和 DS280MB810 CTLE 是相同的、因此应用相同的数据。

    因此、

    罗德里戈