This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:引脚1&Amp;2的偏置使引脚15变为低电平-帮助

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951561/ds90lv048a-bias-of-pin-1-2-to-make-pin-15-go-low---help

器件型号:DS90LV048A

团队、

我需要帮助以偏置 DS90LV048A 引脚1和2的输入、从而使输出引脚15处于逻辑低电平。

现在、在接地端和 U93的引脚2之间连接了75欧姆电阻器、在+3.3V 与 U93的引脚1之间连接了155欧姆电阻器。

引脚1的测量值约为+1.8V、引脚2的测量值约为0.8V、但输出引脚15仍处于逻辑高电平3.3V。

如何使输出变为逻辑低电平?

下面是供您参考的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于接收器而言、-1V 可能太大。 您可以尝试将差分电压降低到-600mV 以下吗?  

    此外、DS90LV048A 已经具有内部失效防护偏置、因此在没有输入时使输出变为高电平。 您为什么需要它处于低电平?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K.、

     

    我将尝试将 VID 设置为-600mV。

    我们使用开路输入或失效防护功能将输出默认为逻辑高电平、以禁用板上的一项功能。

    但我们还希望在将正确的逻辑应用到其输入时启用此函数。