This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:硬件复位

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938304/tlk105l-hardware-reset

器件型号:TLK105L
主题中讨论的其他器件: TLK105

大家好、

加电期间、TLK105L 有时会正常启动、但有时由于使用外部时钟源作为时钟、因此无法正常启动。 RESET 引脚永久连接至电源。 数据表图4-1中的时序图显示、在电源(VDD)导通且复位引脚变为逻辑1 (高电平)之前、XI 引脚上应存在外部时钟源。 在客户应用中、图4-1的时序图是不可能的、因为 VDD 和复位引脚始终先于时钟。

客户已尝试使用寄存器0x0000和0x001F 进行软件复位、但问题仍然存在。 是否有任何其他方法可以复位所有寄存器、还是唯一的解决方案是硬件 REST?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在0x001F 中写入了什么以进行复位? 复位是唯一的解决方案。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    我们测试了软件复位、如下所示。

    寄存器0 x 0000:0x80
    寄存器0 x 001F:0x80

    但是 TLK105L 未重新启动。

    它是唯一的"硬件复位"解决方案吗?

    BestRegards、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abe、

    您是指 Reg.00xxF: X8000吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram

    是的、我们编写了 Reg.000xF:0x8000。

    实际上、位15被对寄存器0x000F 中的值进行了"或"运算并写入该值。

    BestRegards、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abe、

    为了确保没有键入错误,请确认以下内容:

    1.尝试使用寄存器0x001F =X8000。

    2.寄存器0x001F = X8000在时钟稳定后被编程。

    如果上述陈述正确、则硬件复位是唯一的选择。

    另外、请注意、我们不支持 TLK 进行新开发、我们鼓励采用 DP83826 (100Mbps phy)进行新设计。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    我们将使用 DP83826在硬件复位的情况下设计下一个修订版电路板。

    为什么有些 TLK105L 即使时钟延迟也能工作? 大约50%的 TLK105工作、另50%的工作不工作。

    BestRegards、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abe、

    PHY 状态机的启动不能保证具有延迟时钟的稳健性。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    对于 EtherCAT、我能否使用 DP83822代替 DP83826?

    BestRegards、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abe、

    是的、您可以将 DP83822用于 EtherCAT。

    --

    此致、

    Vikram