Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS25BR440 您好!
我的客户对 DS25BR440TSQ/NOPB 很感兴趣。 当不使用 DS25BR440时、系统会关闭 VDD (=3.3V)、而在使用 VDD 时、系统会打开 VDD。 这意味着 VDD 在系统工作期间频繁接通和关断。 它不启用和禁用/PWDN 引脚、它控制 VDD。
我想即使在数据表中遵循建议的工作条件下经常打开和关闭 VDD、也不会出现问题。 但是、如果您对开机/关机次数有顾虑或限制、 请告诉我。
此致、
Nagata。