This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2505655 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951450/thvd1450-how-to-handle-unused-pins

器件型号:THVD1450

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑 THVD1450。
如果我只使用 THVD1450的驱动器部件、应该如何处理未使用的 R 和 RE 引脚?
此外、如果仅使用接收器部件、应如何处理未使用的 D 和 DE 引脚?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有集成的上拉/下拉电阻器;所有未使用的引脚均可保持开路(请参阅数据表的第9.4.3节)。

    如果您的环境非常嘈杂、并且担心电阻器可能会拾取噪声、则可以将 DE 连接到 GND 和 D、然后再连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    您可以使用 DE 和 RE 引脚停用器件的任一功能。 保持去悬空会禁用驱动器、因为内部下拉电阻器会将其变为逻辑低电平。

    类似地、保持空会禁用接收器、因为内部上拉电阻器会将其变为逻辑高电平。

    我很少建议在设计中放置浮动输入引脚、因此如果要禁用器件的任一部分、我建议在适用的情况下将 DE 或 RE 引脚拉至 VCC 或 GND。

    如果不使用驱动器、我特别建议考虑使用 DE 的下拉电阻。 如果噪声环境以某种方式导致驱动程序暂时启用、即使 D 也保持悬空、也可能导致总线争用或数据损坏。

    如有必要、未使用的数字输出(引脚 R)可保持未连接状态。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny

    感谢你的答复。

    我已确认您所描述的内容。
    从你所说的话来看,我有以下看法:
    以下识别是否存在任何问题?


    (1)仅使用 THVD1450的驱动器部件时、连接 R 和 RE 引脚

    • R 引脚⇒悬空
    • RE 引脚⇒悬空或连接到 GND

    (2)仅使用 THVD1450的接收器部件时、连接 D 和 DE 引脚

    • D 引脚⇒悬空
    • DE 引脚⇒悬空或连接到 VCC

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    [引用用户="Y.Ottey"]

    (1)仅使用 THVD1450的驱动器部件时、连接 R 和 RE 引脚

    • R 引脚⇒悬空
    • RE 引脚⇒悬空或连接到 GND

    (2)仅使用 THVD1450的接收器部件时、连接 D 和 DE 引脚

    • D 引脚⇒悬空
    • DE 引脚⇒悬空或连接到 VCC[/报价]

    看起来我们同意。 RE 引脚开路会禁用接收器、DE 开路引脚会禁用驱动器。

    最棒的

    Danny