This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS100DF410:无法锁定 CDR

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942317/ccs-ds100df410-cdr-cannot-be-locked

器件型号:DS100DF410

工具/软件:Code Composer Studio

接收设计重定时器 CDR 无法锁定、插入和拔出光纤接口设备会丢失数据包。 是否有任何方法可以解决此问题?目前、接口为10G。 是否可以将其配置为旁路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 

    目前,发现无法通过反复插入和拔下 MPO 接口光纤来锁定 CDR,从而导致接口丢失数据包。 再次关闭并打开 CDR 接口、正常通信、不会丢失数据包。 请帮助我查看此问题。 是否有任何配置可解决此问题? ? 2.使用10g 时是否可以使用 BYPASS 功能? ? 如何配置、如果只关闭0x09的第五位并将其更改为1、则将启用此函数、但如果我配置此函数、则端口无法打开。 是否有配置序列,或者无法在10g 模式下启用此功能? ?


    如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下设置以查看它们是否有助于重定时器通道获取 CDR 锁定。

    1. 禁用单位转换(SBT)
      • 通过设置通道寄存器0x0C[3]=0来执行
    2. 强制 CTLE = 0x00
      • 通过下面的通道寄存器写入来执行

    寄存器

    注释

    0x31

    0x00

    设置 ADAPT 模式0

    0x2D

    0x88

    启用 EQ 覆盖

    0x03

    0x00

    设置 EQ = 00

    0x3A

    0x00

    设置 EQ = 00

    0x0A

    0x1C

    使 CDR 复位

    0x0A

    0x10

    释放 CDR 的复位功能

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供解决方案。 目前、强制 CTLE 可以解决该问题。 我有一个问题、我们的设计还包括 RX 和重定时器、因此在相同的配置中不会发生数据包丢失。唯一的区别是电线长度不同。 RX 重定时器是否需要增加线长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 罗德里戈

    感谢您的答复、请帮助跟进下一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能澄清线长度的含义? 在您的每个应用案例中、重定时器输入通道插入损耗是多少?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX +重定时器如果有任何限制、SFI (SFP +)步行线长度现在我有两个项目、RX 是否增加了重定时器、配置因为另一个项目板插头将丢失封装、根据您提供的紧密 CTLE 方法、可以解决问题。 但两种不同的设计是增加的重定时器配置、一种必须关闭 CTLE 才能解决插头封装丢失的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我仍然不明白问题是什么。 您能否提供更详细的说明、并在可能的情况下包括所有重定时器用例的客户系统方框图?

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../retimer-_D3625162_.doc

    我已上传拓扑。 两种设计的区别在于开关芯片不同、开关芯片和重定时器之间的线长不一致、Rx 重定时器的配置参数相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 输入通道是非常短还是更长、customerr 应应用不同的重定时器 Rx 设置。

    • 对于输入通道非常短的重定时器通道、客户应实施我之前的例程、其中 CTLE = 0是手动强制的
    • 对于具有更长输入通道的重定时器通道、客户应通过调整模式1让重定时器自动调整

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢