This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:存在抖动症状和水平同步。 LVDS 面板上的问题。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938259/sn65dsi84-there-is-jitter-symptom-and-horizontal-sync-issue-on-lvds-panel

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

大家好、

我使用 SN65DSI84将 MIPI 信号转换为 LVDS 信号、以启用 Tianma TM070JDHG30。

有两个问题需要您进行评论。

1.移动 USB 鼠标时出现抖动症状,点击触摸面板或使用 USB 键盘键入。

e2e.ti.com/.../lvds_5F00_voltage_5F00_default.mov

2.屏幕左侧的垂直空白行。

以下列表是相关信息。

LVDS 面板:Tianma TM070JDHG30

分辨率:1280x800

DSI 时钟:74.25MHz。

LVDS 时钟:74.25MHz

DSI 频道:1.

DSI 通道:4.

LVDS 频道:1.

LVDS 通道数:4.

DE 模式 被启用。

HS/VS 模式被禁用。

 

此致、

Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加帧速率信息。

    帧速率:60 Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    请在 DSI 调谐器中填写您的设置并附加.dSI 文件(输入设置后按"Ctrl+e"导出.dSI 文件)。 还请提供面板的数据表。  

    此外、如果启用测试模式、您是否会看到任何问题?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我无法上传.dSI 文件和面板数据表。 我可以通过电子邮件将这两个文件发送给您吗?

    2.测试图案具有相同的抖动和水平同步。 问题。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    当然、您可以将其发送至 i-anyiam@ti.com

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    DSI CLK 的频率不能与 LVDS CLK 相同。 对于其系统、DSI CLK 必须恰好为222.75MHz。 此外、分频值应为3。 请让他们在 DSI 调谐器中修复此问题并重新生成要使用的设置。 同时确保 DSI 源输出设置与 DSI 调谐器中的输入相匹配。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的问题已通过以下两项措施得到解决。

    1.将 DSI 时钟配置为 222.75MHz。

    2.更换新的转换板。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 SN65DSI84将单通道 DSI 转换为双链路 LVDS 桥接器、现在我遇到了一个问题:

    单击“Settings (设置)”选项时,屏幕将显示。

    希望你能提供帮助,谢谢!!

    此致、

    SijieLv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西杰

    请为您的问题创建一个单独的新主题。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我 为我的问题创建了一个新的、单独的主题。

    希望您能提供帮助!

    此致、

    西杰