This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD3082E:内部电阻器值的容差

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951779/sn75hvd3082e-tolerance-of-internal-resistor-value

器件型号:SN75HVD3082E

大家好、

您能告诉我以下电阻器值的容差吗?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC = kΩ 时、到 GND 的总标称电阻为180 kΩ+(36 kΩ|| 36 kΩ)= 198 Ω。 该 kΩ 表可保证最坏情况下的电流为0.125mA、在12V 电压下对应于96 μ A、即−52%。