This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:孔和连接器尺寸

Guru**** 2856190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951569/ds90ub928qevm-hole-and-connector-dimensions

器件型号:DS90UB928QEVM

我曾看到过一个具有电路板尺寸和孔尺寸的前一个线程。  我能否获得 J5和 JP4上引脚1与电路板上孔之间的尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    我可以为您获取这些测量值、但我需要几天时间才能获得这些测量值。 您为什么需要此测量?

    此致、

    Michael W.