This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:16位 DVI 支持

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942066/tfp410-16-bit-dvi-support

器件型号:TFP410

您好!

TFP410是否支持 DVI 接口的16位 RGI 数据支持、或者它必须使用24位 RGB 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    是的、您可以使用16位 RGB。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP410和 FPGA IC 之间是否需要任何串联端接电阻器。

    是的、端接电阻值应为多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    无需串联电阻器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的使用 TFP410的 DVI 接口原理图。 请您进行审核。

    另外、请告知我们 HPD 的电压电平。 它是可耐受3.3V 电压还是5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    请分享您的原理图的 pdf。 该图像太低、无法制作任何内容。

    HTPLG 输入只能耐受3.3V 电压。 不过、您的监视器上的 HPD 应为5V。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的原理图 PDF 文档以供查看。

    由于监控器的热插拔电压为5V、IC 的热插拔电压可耐受3.3V 电压、因此是 IC 和 connector.e2e.ti.com/.../16_5F00_DVI_5F00_OUT.pdf 之间所需的任何电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    PVDD 上缺少旁路电容器。

    对于 HTPLG、我认为这就是1k 串联电阻的作用。  

    此外、请注意、除非需要使用 DE 发生器、否则不需要在此器件上使用 I2C。 我建议所有配置引脚都具有上拉/下拉选项、以便您可以在引脚搭接和 I2C 配置之间进行选择、并将引脚搭接选项作为默认设置。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上拉和下拉电阻器的值应该是多少。

    该 IC 也不需要 DDC 时钟和数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    您可以使用33k。

    否、此器件没有 EDID。

    此致、

    I.K.