This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:ESD 保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951310/dp83867cr-esd-protection

器件型号:DP83867CR

我将在新设计中使用 DP83867CR、我在数据表中看到它超过了8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护。  它如何满足 EN61000-4-4和 EN61000-4-5测试标准?  在该部件和 RJ45 MagJack 之间没有任何外部保护是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    是否可以分享 EN61000的要求?  

    --

    此致、

    Vikram