This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:TLK10031高速/低速接口 PCB 布线规则

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950935/tlk10031-tlk10031-high-low-speed-interface-pcb-routing-rules

器件型号:TLK10031

对于 TLK10031低速和高速接口、数据表中的布局指南(第10章)规定"差分对内偏移需要最小化至±1mil 以内。"    此规则是否考虑了 TLK10031封装内的键合线长度?  或者、我是否需要在1mil 偏斜计算中包含接合线和 PCB 布线长度?   TLK10031的键合线长度数据是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些指南专门针对系统 PCB 布局布线。  在计算时、您只需要考虑 PCB 布线长度。 鉴于 TLK 器件上的封装设计(以及裸片级的任何固有偏斜)、可用于系统 PCB 布局的额外线对内偏斜裕度为+/- 1mil。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo!