This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:ds250df810

Guru**** 2876560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939892/ds250df810-ds250df810

器件型号:DS250DF810

您好!

 我使用 DS250Df810作为重定时器。 当它在10G 速率下工作时、它 VEO = 0.5 HEO = 0.5。 数据路径也正常。 当它以25G 运行时、VEO = 168 ~ 250 HEO = 350 ~ 430、它将出现数据包错误和 FEC 错误。 我更改了3种类型的 RX EQ/DFE、它仍然无法变得更好。 您还有其他建议可以改进 RX 吗?  

谢谢

卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 25Gbps 的重定时器输入通道大致插入损耗是多少?
    • 是否在重定时器的输入信号上应用了 Tx 后标去加重功能?

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.将 SFP 信号直接连接到重定时器芯片 Rx。

    2.不可以,它直接来自 SFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试强制重定时器通道上的 Rx CTLE = 0x00、以查看眼图张开度值是否有所改善。 请参阅下面的通道寄存器写入例程。

    表。 强制 CTLE 升压值为0

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ds250.doc

    您好!

     它仍然无法正常工作。

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了强制 CTLE = 0x00、请尝试 以下重定时器通道寄存器设置。 我们建议将这些设置用于 Rx 输入过均衡情况。 您可以通过 SigCon Architect GUI 低级页面应用这些设置。

    寄存      器值   掩码    注释

    13         04         04         //启用 CTLE 限制输出模式

    1A        00         08         //减小 CTLE 偏置电流,以减少施加的升压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     它变得越来越好、我将做更多的测试。

    谢谢

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我仍然会出错。

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个重定时器配置建议是禁用限制模式、但保持减小的 CTLE 偏置电流设置。 然后、客户可以实施下面的 EQ 优化过程来修复 CTLE = 00、并通过 DFE 抽头1应用后标衰减。 由于输入通道损耗极低、因此我们通常建议在重定时器输入过度均衡的情况下执行此过程。 请注意、TI 建议最小重定时器输入插入损耗为3-4dB。

     

        • 寄存      器值   掩码    注释

          13         00         04         //禁用 CTLE 限制输出模式

          1A        00         08         //减小 CTLE 偏置电流,以减少施加的升压

           

          寄存器                     值                 注释

          1E                          E3                          启用 DFE

          0x12[7]                 0                            将 DFE 抽头1极性设置为0

          以优化 DFE 衰减设置

          寄存器                               值                            注释

          0x12[4:0]                     0x02‐0x1A                   将 DFE 抽头1设置为所需的重量

          0x0A                             0x0C                              将 CDR 置位

          0x0A                             0x00                              释放 CDR 复位

          0x02[4]                                                                 读取 CDR 锁定状态

          0x27                                                                      读取 HEO

          0x28                                                                      读取 VEO

          注意:建议在执行 CDR 复位和后等待~20ms

          释放操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否提供寄存器0x1A 的定义? 我的数据表显示保留、

    谢谢

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、寄存器0x1A 中的其他位被保留。 我无法分享这些信息、因为它们不是供客户使用的。

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对于 CDR 旁路、我执行了以下操作:

    0x1E[7:5]=0

    0x09[5]= 1

    0xA5[7:5]=0

     我是否仍然错过了一些配置?

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

    为了使函数正常工作、需要将0x09[5]保持为其默认值0。 请参阅下面的编程指南寄存器说明。

    1e.

    7.

    1

    RW

    Y

    PFD_SEL_DATA_PRELCK[2]

    CDR 未锁定时的输出模式。 为了使这些值生效、必须将 Reg_0x09[5]设置为0、这是默认值。

    000:原始数据

    111:静音(默认)

    所有其他值保留。 (请参阅

    第6.34节)

    6.

    1

    RW

    Y

    PFD_SEL_DATA_PRELCK[1]

    5.

    1

    RW

    Y

    PFD_SEL_DATA_PRELCK[0]

    4.

    0

    RW

    N

    SER_EN

    1:启用串行器(用于 PRBS 发生器)

    0:正常工作。 禁用串行器。

    3.

    1

    RW

    Y

    DFE_PD

    为了使 DFE 在任何调整模式下都能正常工作、必须将该位清零。

    1:(默认值) DFE 被禁用。

    0:DFE 被启用

    2.

    0

    RW

    Y

    PFD_PD_PD

    1:关闭 PFD 相位检测器的电源。

    0:正常工作。 启用 PFD

    相位检测器。

    1

    0

    RW

    Y

    En_Partial_DFE

    1:启用 DFE 抽头3-5。 DFE_PD

    也必须设置为0。

    0:(默认值)禁用 DFE 抽头3-5。

    0

    1

    RW

    Y

    PFD_EN_FD

    1:正常工作。 启用 PFD

    频率检测器。

    0:禁用 PFD 频率检测器。

    地址(十六进制)

    默认值(十六进制)

    模式

    EEPROM

    字段名称

    说明

    问题5.

    7.

    0

    RW

    Y

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK[2]

    CDR 处于锁定状态时的输出模式。 为了使这些值生效、必须将 Reg_0x09[5]设置为0、这是默认值。

    000:原始数据

    001:重定时数据(默认)

    100:PRBS 发生器或固定

    图形发生器数据

    101:10m 时钟

    111:静音

    所有其他值保留。 (请参阅

    第6.35节)

    6.

    0

    RW

    Y

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK[1]

    5.

    1

    RW

    Y

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK[0]

    4.

    0

    RW

    N

    保留

    保留

    3.

    0

    RW

    N

    保留

    保留

    2.

    0

    RW

    N

    保留

    保留

    1

    0

    RW

    N

    保留

    保留

    0

    0

    RW

    N

    保留

    保留

    因此、

    罗德里戈