This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:光电 USB 鼠标出现问题。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945472/tusb2046b-problems-with-an-optical-usb-mouse

器件型号:TUSB2046B

尊敬的女士,先生,

我们在设计中使用的是 USB-Hub TUSB2046B。

如果我在其中一个下行端口中插入一个 USB 记忆棒、它的工作效果非常好。

 n´t、如果我在任何下行端口中插入一个光电 USB 鼠标、它不起作用!

那里会发生什么情况?

如何使鼠标正常工作?

非常感谢您的帮助!

此致

 

Harald Esslinger /电子开发

电子开发

 

BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. kg

Vogelsangstraße 8.

73760 Ostfildern、德国

电话

+49 711 34801 68

传真

+49 711 34801 66068

 

 

hesslinger@bilz.de

www.bilz.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "它不起作用"是什么意思? 到底是什么失败了? 鼠标、集线器还是整个系统?

    请显示电路原理图、尤其是集线器的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    如果我插入鼠标连接器、鼠标 LED 指示灯将短暂亮起并闪烁。

    而不是在其余时间关闭。

    触摸显示屏上没有鼠标移动的反应!

    大家好

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 USB 记忆棒在鼠标出现时仍能正常工作、则说明是软件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    您是否从主机收到任何错误消息?  您能否检查端口上的 VBUS 是否未降至4.5V 以下?  未使用闪存驱动器时鼠标是否工作?  您可以尝试另一个鼠标或键盘吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您的帮助。

    首先、我想从上周进行的测试中告诉您:

    我从电路板上移除了 R27和 R28、并直接联系了 USB 型 A 插座。

    我插入了 USB 记忆棒。 它工作得非常好。 我卸下了 USB-Stick 并插入了光电鼠标。

    它也运行得很好。

    现在回答您的问题:

    1.我没有从主机(带有 Raspbian-OS 的 Raspberry Pi 计算模块3+)得到任何错误按摩器。

    2.我用几个鼠标检查了 C34的 VUSB 电压。 每个鼠标都有一个分解附加项。
      鼠标1 (戴尔银色) 1.6 V,持续217毫秒
      鼠标2 (戴尔黑色) 4.1 V,持续34毫秒
      鼠标3 (Hama)    2.1V、持续195ms

    3.使用或不使用闪存驱动器时鼠标永远无法正常工作。

    4. 3个鼠标和键盘均无法正常工作。

    另一项测试:

    我制作了一个从 C3 (+5V)到 C34 (X15上的 VBUS (USB-A-1)的线桥、并插入了鼠标。

    鼠标再次无法正常工作。

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    为了使器件正确连接、VBUS 电压需要超过4.5V。  连接闪存驱动器时、VBUS 电压是多少?  您能否检查下行端口上 DP/DM 线路上的流量?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。

    以下是我的测量值:

    -不带任何 USB 设备的 VUSB:4.84V

    -具有闪存驱动器的 VUSB:4.81V

    带光电鼠标的-VUSB (负脉冲后):4.80V

    很抱歉、我没有任何仪器可以检查 USB 流量。

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    您能否只检查 DP/DM 线路?  为什么 VBUS 上有负脉冲、那么大容量电容的浪涌电流不是问题。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。

    我绘制了一些 示波器曲线。

    不同的通道有:

    • CH1:C34上的 VBUS、引脚1

    • CH2:R48引脚1处的 DP
    • CH3:R50引脚1处的 DM

     1.插入鼠标插头时的示波器曲线

    1.1 完整示波器曲线

    1.2 放大的示波器曲线第1部分

    1.3 放大的示波器曲线第2部分

    1.4 放大的示波器曲线第3部分

    1.5 缩放示波器曲线第4部分

    2.  插入 USB 闪存驱动器时的示波器曲线图

    2.1 完整示波器曲线

    2.2 放大的示波器曲线第1部分

    2.3 缩放的示波器曲线第2部分

    2.4 放大的示波器曲线第3部分

    2.5 缩放示波器曲线第4部分

    2.6 缩放的示波器曲线第5部分

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    非常奇怪。  连接鼠标并放大后、您能否在 DP 的上升沿触发?  我希望示波器图看起来像这样(黄色- DM、红色- DP)

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我尝试在 DP 上触发、但在连接鼠标时、此信号没有动作。

    只有在 DM 时、信号才会改变。

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    能否用鼠标放大 DM 脉冲?  我想检查计时。  另一个可能的原因可能是电路板上的所有大容量电容。  通常情况下、大容量电容非常适合防止浪涌、但可能会导致鼠标的功率循环/复位不完整。  

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我绘制了一些示波器曲线。

    不同的通道有:

    CH1:R48引脚1处的 DP
    CH2:R50引脚1处的 DM

    1.插入鼠标插头时的示波器曲线

    1.1完整示波器曲线

    1.2放大的示波器曲线第1部分

    1.3放大的示波器曲线第2部分

    1.4放大的示波器曲线第3部分

    1.5缩放示波器曲线第4部分

    1.6缩放示波器曲线第5部分

    1.7缩放的示波器曲线第6部分

    1.8缩放的示波器曲线第7部分

    1.9放大的示波器曲线第8部分

    1.10缩放示波器曲线第9部分

    1.11缩放示波器曲线第10部分

    1.12放大后的示波器曲线第11部分

    1.13放大的示波器曲线第12部分

    大容量电容器:

    因此、我使用了 AVX 的电容器 F910J107MAAAJ6

    datasheets.avx.com/F91.pdf

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    您在多少个电路板上看到此问题?  PCB 是什么样子的?

    此外、您能否接受我的朋友的请求、以便我们可以直接讨论。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我有2块内置板。  

    这两种模式都显示相同的行为。

    这是我的板的照片。

    1.完成模块

    2. USB 集线器的问题板

    3. PCB 布局: 电路板顶层与 GND 平面

     PCB 布局: 电路板的第一个内层、GND 层

     5. PCB 布局: 电路板的第二个内层,+3,3_RasPi 平面

     6. PCB 布局: 电路板的底层与 GND 平面

    顺便说一下:我已接受您的朋友的请求。

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    感谢您的照片、我刚刚向您发送了一条直接消息。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TI EVM 相同的问题似乎是 rasberry PI 支持问题。

    此致、

    JMMN