This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:推荐用于电缆和连接器

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944254/tcan1044v-q1-recommendation-for-cable-and-connectors

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

我想知道是否有人推荐电缆和连接器、例如 STP 或双绞线。 如果是、您能告诉我这些要求吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    对于 CAN 应用、始终建议使用双绞线电缆、这有助于降低射频辐射和抗扰度。 CAN 双绞线布线具有120欧姆的特性阻抗、市场上有许多选择。

    对于连接器、通常取决于应用:汽车应用具有一组特定的连接器、它们通常在 ECU 中使用。 应用是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    你有更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    应用是汽车车身应用。

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    因此、在汽车中、客户通常在 CAN 节点之间使用 DSUB9连接器、该节点具有适用于系统中 CANH、CANL、GND 和电池电源的标准引脚排列。

    我还看到 这些 用于电源和 ECU 的 CAN 连接。  

    此致、