This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:以2Gbps 速率与 TLK2711-SP 进行 Microsemi FPGA SERDES 通信

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944890/tlk2711-sp-microsemi-fpga-serdes-communication-with-tlk2711-sp-at-2gbps

器件型号:TLK2711-SP

我想让 Microsemi FPGA SERDES (igloo 2和 RTG4)与 TLK2711-SP 连接。  FPGA SERDES TX 将连接到 TLK2711-SP RX。  我是否可以将 TLK2711-SP RXCLK 恢复时钟连接到 TXCLK 以传回 Microsemi FPGA SERDES RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关:"我是否可以将 TLK2711-SP RXCLK 恢复时钟连接到 TXCLK、以传回 Microsemi FPGA SERDES RX "。

    • 是的、您应该能够

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rodrigo 的快速响应!

    我还有几个与此互连方案相关的问题。  我计划定期在 LSB 端发送逗号字符。  需要多少个连续的逗号字符才能确保字节对齐/同步?  如果需要多个逗号、它们是否必须是同一个、或者我是否可以使用 K28.1后跟 K28.5作为示例? (我记得数据表、其中至少需要 K28.1)。

    最后、我还计划与 LSB Rx 总线一起监控 RKMSB 和 RKLSB 信号、以监控位错误。 这种方法是否允许检测所有单个位错误?

    谢谢、

    -Tom O  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的 TLK2711将实现1E-12或更高的 BER。 这意味着在10^12位中可能存在单个位错误。 该位错误可能会导致同步丢失。 再次同步的一种方法是使用逗号。

    TLK2711与光纤通道非常相似、并且可以接收有效的 FC 数据。 由于 FC 采用的独特运行差异变化、它无法传输有效的 FC 数据。

    光纤通道帧的最大有效载荷大小通常为2112、使用标头可以使 MTU 达到2148字节。 但是、您可以将有效载荷增加到9000字节、并使用9036字节的标头。 您可以设置自己的帧大小、因为您基本上是根据系统需求自定义自己的协议。 在最大数据有效载荷迭代之间只需一个逗号。 不需要多个逗号。

    我认为监测 RKMSB 和 RKLSB 应该足够了。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为我的同事、我的道歉纠正了我的想法。 TI 不建议使用恢复的时钟来驱动同一器件上的 GTX_CLK。  在这 种配置中、抖动将过高。

    因此、

    罗德里戈

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的告知。  因此、我将需要随 SERDES 通道一起发送低抖动时钟、或者确定一个也是防辐射的低功耗抖动清除器。

    谢谢、

    -Tom O