This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:放置 TUSB522P?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943633/tusb522p-tusb522p-placement

器件型号:TUSB522P

大家好、我将使用 TUSB522P 将 usb3.0器件连接到主板。

器件和主板将通过 FPCB 进行连接、TUSB522P 将置于 FPCB 中。

我在这个系统中有一些问题。


简单方框图如下所示。

1。

我想知道在 FPCB 中将 TUSB522P 放置在何处。

因为 FPCB 很长,哪一种更好? 将 TUSB522置于前面? (靠近 USB 主机)或在结束时? (靠近器件)  

--------------------------------------

 PCB 中 SSTX、SSRX 线的适当布线宽度是多少?  

------------------------------------------

如何堆叠 FPCB 以获得最佳性能?

4层? (信号、GND、电源(TUSB522为3.3V、GND)

2层? (信号+电源、GND)

--------------------------------------------------

4.设置将与此类似。 这可以吗? 还是应该将 EQ 或 DE 值更改为高电平?

EQ1/EQ2:悬空(6dB,中)

OS1/OS2:高(1.1Vpp)

DE1/DE2:悬空(-3.5dB,中)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPCB 损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。  


    由于假期,答复较晚。

    您说什么是 FPCB 损耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指高速信号的 PCB 布线长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。  

    主机至连接器:10mm

    FPCB 长度:250mm

    连接器到设备:10mm

    FPCB 很长。(USB 3.0 +其他信号在 FPCB 中将一起传输)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FPCB 是 PCB 板、则可以将 TUSB522p 放置在板的中间位置