This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:总线上的未供电器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951548/sn65hvd232-unpowered-device-on-bus

器件型号:SN65HVD232

我有一位客户在一个应用中使用 SN65HVD232DR、在这个应用中、使用这个收发器的模块中的一个可以脱机、也就是说、未上电。  未供电的收发器对总线有什么影响?  如果 SN65HVD232DR 已连接至总线但未通电、它是否会改变 CAN 总线的阻抗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    当器件未通电时、SN65HVD232的 CAN 总线引脚将保持高阻抗状态、以便它们不会干扰总线。 出现的总线负载将与收发器通电并处于隐性状态时略有不同、因为不会提供隐性电平偏置电路 Vcc。 有关输入电路原理图、请参阅数据表上的图27。  

    如果您还有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott