This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如果晶体电路上没有 R1电阻器(1Mohm)、会发生什么情况?

Guru**** 2766335 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941118/tusb8041-if-not-r1-resistor-1mohm-on-crystal-circuit-what-happen

器件型号:TUSB8041

您好!

数据表在8.3.4时钟生成(P14)中指出、"否则、如果使用晶体、连接需要遵循以下准则。"

问题:

使用晶体时、用户不能在没有 R1电阻器(1M)的情况下使用 TUSB8041?

如果晶体在没有 R1电阻器(1M)的情况下使用、会产生什么负面影响?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    TI 建议 将1M 电阻器与晶振并联、以调整偏置并减少晶振的启动时序。  大多数晶体在没有1M 电阻器的情况下工作、请仔细查看供应商数据表以进行确认。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的回答。

    我明白了。

    让我确认一个。

    是否有与晶体并联的内部电阻器?

    因为晶振销售商对客户说、正确运行需要该电阻器、但它无需外部 R1 1M 欧姆的电阻器即可工作。 因此、他们希望确认是否存在内部电阻器。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    没有为时钟电路指定内部电阻器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    晶振销售商表示需要并联电阻器、但客户的电路板在没有电阻器的情况下工作。

    您能否给客户电路板在其电路板上工作的原因提供任何意见?

    谢谢、此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    我将检查内部电路。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享晶体数据表?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    您可以在此处看到数据表。

    https://www5.epsondevice.com/en/products/crystal_unit/fa238.html

    器件型号如下

    FA-238 000000 24.MHz 12.0 +30.0-30.0

    谢谢、此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查是否有内置反馈电阻器、请测量受电器件上的 XI/XO 电压、而没有其他任何元件连接到这些引脚。 如果存在电阻器、则为 VCC/2、否则为 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    很抱歉、我不得不检查设计是否出现延迟响应。  内部反馈电阻为280k。

    此致、

    JMMN