This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:是否通过 USB3.2第2代认证测试?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB1002A, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950597/tusb1002a-usb3-2-gen2-certification-test-passed

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他部件:HD3SS3220TUSB1146

你(们)好。

我的客户正在评估用于 USB3.2 Gen2的 TUSB1002A 和 HD3SS3220。  

他询问 这两款器件是否通过了 USB3.2第2代认证测试。

如果是、您能否提供相关文档或材料?

如果没有、这些器件是否可以支持 USB3.2第2代接口而不会出现任何问题?

谢谢、此致、

Zeming Kong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我们没有将这两个器件一起使用的测试报告。 客户系统的 SI 性能将取决于布局质量和总布线长度。 使用这两个器件、我希望 USB 3.2第2代 x1操作成功。 您还应该考虑 TUSB1146 (具有 DP 交替模式功能)或 TUSB1042、以实现更集成的解决方案。  

    注意:这些器件支持 X1操作、但不支持 USB 3.2第2代 x2操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。

    客户想要询问使用这些器件的任何其他电子产品是否通过了认证测试。 如果您知道这一点、请告诉我。

    此致、

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我们已让客户通过与 TUSB1002A (Type-A 端口)的 USB 3.2第2代 x1合规性测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢!

    此信息非常有用。

    此致、

    Zeming