This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:基本上可以在不中断数据交换的情况下生成"SWSR&quot?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938050/tps65982-is-it-basically-possible-to-swsr-without-breaking-data-exchange

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:BQ25713

大家好、TI 人。 感谢你的帮助。

我正在开发一个必须将电源角色交换到 SRC 的案例。 但我无法满足 USB 合作伙伴不会因数据交换中断而丢失 VBUS 的条件。

我已经尝试从 BQ25713初步输出到 VBUS 5V 3A 或其他电压。 但当前软件狗始终显示关闭并重新启动。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以进行电源角色交换而不会中断数据。 请注意、两个合作伙伴都需要自行供电才能成功地进行电源角色交换。

    您可以共享 PD 跟踪吗?

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在开发用于获取 PD 跟踪的工具。 很遗憾。

    我的开发设备具有板载 SSD。

    情况是:

    此电路板由 MacBook 提供、具有 TypeC-to -TypeC。 在5V*3A 合同中协商。 最初设置了 DeadBatteryFlag。

    在发送 SWSr I 之前、将 BQ25713切换至具有20V 输出的 OTG 模式。 在11秒内实现小延迟

    发送 SWSr

    但是、在 MacBook 的 SSD 驱动器从 MacOS 桌面消失之前、当前软件狗闪烁并检测到。

    您能否建议正确执行 SWSr 的一般步骤?

    感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhen、

    请注意、在 PR_SWAP 期间 Vbus 电压将达到0V。 因此、我希望板上的 SSD 由电池或桶形插孔适配器供电。

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSD 位于开发板内。 板载电池。 该板将 TypeC-to TypeC 与 MacBook 进行了比较。

    在这种情况下、电路板的电池电量耗尽且 MacBook 为电路板供电(电路板 PD 设置了"电池电量标志")。 该标志可以通过 SW 删除、也可以在 PD 控制器检测到3.3V 电压供电后消失(例如、在从另一个端口对电池进行位充电后、通过电源单元从电池供电)。

    当电路板准备好为 MacBook 供电时、SW 执行 SWSr。 此时数据交换停止。 SSD 仍为板供电。 但 MacBook 显示 SSD 弹出。 当前加密狗闪烁一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhen、

    设计中是否有多路复用器? 如果是、请检查 PD 控制器是否修改多路复用器控制 GPIO 驱动电平。 PD 控制 器应在成功的 PR_Swap 事件期间保持数据链路/多路复用器状态不变。

    此外、请确保 PR_Swap 成功。 如果您没有 PD 分析器、则可以捕获 CC 和 Vbus 的示波器跟踪以查看 PR_Swap 波形。  

    但斯克
    普拉吉斯