主题中讨论的其他器件:BQ25713
大家好、TI 人。 感谢你的帮助。
我正在开发一个必须将电源角色交换到 SRC 的案例。 但我无法满足 USB 合作伙伴不会因数据交换中断而丢失 VBUS 的条件。
我已经尝试从 BQ25713初步输出到 VBUS 5V 3A 或其他电压。 但当前软件狗始终显示关闭并重新启动。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在开发用于获取 PD 跟踪的工具。 很遗憾。
我的开发设备具有板载 SSD。
此电路板由 MacBook 提供、具有 TypeC-to -TypeC。 在5V*3A 合同中协商。 最初设置了 DeadBatteryFlag。
在发送 SWSr I 之前、将 BQ25713切换至具有20V 输出的 OTG 模式。 在11秒内实现小延迟
发送 SWSr。
但是、在 MacBook 的 SSD 驱动器从 MacOS 桌面消失之前、当前软件狗闪烁并检测到。
您能否建议正确执行 SWSr 的一般步骤?
感谢大家。
SSD 位于开发板内。 板载电池。 该板将 TypeC-to TypeC 与 MacBook 进行了比较。
在这种情况下、电路板的电池电量耗尽且 MacBook 为电路板供电(电路板 PD 设置了"电池电量标志")。 该标志可以通过 SW 删除、也可以在 PD 控制器检测到3.3V 电压供电后消失(例如、在从另一个端口对电池进行位充电后、通过电源单元从电池供电)。
当电路板准备好为 MacBook 供电时、SW 执行 SWSr。 此时数据交换停止。 SSD 仍为板供电。 但 MacBook 显示 SSD 弹出。 当前加密狗闪烁一次。