This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:色度失真问题的 EDID 信息不匹配

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951392/ds90ub949-q1-edid-information-not-match-for-chromatic-distortion-issue

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我的客户将 DS90UB949连接到 DS90UB926以用于 ADAS 应用、通过 HDMI 电缆输入信号到 UB949、UB926使用 RGB565输出连接到 AR HUD (720p)。

他们使用了外部颜色测试模式、并在 HUD 输出上看到色度失真、但他们使用 了 ALP GUI 测试模式、并看到 HUD 输出正常。

如何解决色度失真问题? UB949上的 EDID 信息是否不匹配?

外部颜色模式: www.youtube.com/watch

ALP 测试模式的输出屏幕

外部颜色模式的输出屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些要点:

    1.如果949的内部默认 EDID 为 720p@RGB888、如果您使用不同的视频格式、则需要更改 EDID 或视频源应设置正确的视频格式输出

    2.对于926,ALP 的输出为 RGB666或 RGB888,您可以将其与面板链接

    3.对于此失真,您需要使输出匹配以正确显示。

    此致、

    Steven