This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:关于 Tijit:65MHz 时的最差分输入时钟抖动容差。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943678/tfp401a-about-tijit-worst-case-differential-input-clock-jitter-tolerance-at-65mhz

器件型号:TFP401A

您好!

 

根据以下线程、在165MHz 时钟下、最坏情况下的差分输入时钟抖动容差为50ps (最小值)。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/656203/2416583

(问题)

我的客户将使用65MHz 时钟。

在这种情况下、您能告诉我抖动规格(最大值/最小值)吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

    我将检查我们是否有此数据,并将在星期一返回给您。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K. -san、

     

    您会告诉我当前状态吗?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、我们没有有关65MHz 下抖动容差的数据。 您可以使用您发布的主题中提到的133ps 作为参考。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

     

    感谢你的答复。

     

    我通知他们你的评论,并将结束这一主题。

     

    此致、

    TAO_2199