This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:输出色度失真

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949566/ds90ub926q-q1-output-chromatic-distortion

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我的客户将 DS90UB949连接到 DS90UB926以用于 ADAS 应用、通过 HDMI 电缆输入信号到 UB949、UB926使用 RGB565输出连接到 AR HUD (720p)。

他们使用了外部 RGB 测试模式、并在 HUD 输出上看到色度失真、但他们使用了 ALP GUI 测试模式、并看到 HUD 输出正常。  

他们还发现 R4/G4/B4的引脚具有不同的波形、适用于两种类型的输入。

我是否可以知道如何解决此问题? 对于 不同的测试条件、我粘贴 DS90UB949/926寄存器值文件、如下所示。

DS90UB926输出测试数据:

e2e.ti.com/.../DS90UB926-output-test-data.xlsx

DS90UB949和 DS90UB926寄存器文件:

e2e.ti.com/.../DS90UB926.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    让我来回顾一下您的寄存器转储和文件。 我将在星期五10月23日之前与您再次联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我查看了原理图、除了您使用的是 RGB565之外、我看不到原理图有任何问题。 只需阐明 UB949和 UB926适用于 IVI 应用。 当您提到外部测试模式时、您是否在测试端点?

    Aaron