This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:MIL-STD-461G 一致性

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943995/am26lv31e-mil-std-461g-conformance

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E

您好问题、

我  在设计中使用了 AM26LV31E 和 AM26LV32E。 我想知道这些组件是否符合 MIL-STD-461G 或 DO-160G 标准? 尤其是闪电测试、其中 RS422的电缆束上会产生多个冲程电压和电流。 请建议。 我们的设计是指下表中的内部设备级别。

谢谢、此致、

Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    您能否重新发布图像? 它没有出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    请在下面找到。

    多行程

     

    适用性

     

    测试说明

    内部

    设备级别**

    外部

    设备级别**

     

     

     

     

     

    所有设备安装

     

     

     

     

    波形2 (WF2)/波形1 (WF1)

    第一个行程

    VL = 300V (WF2) IT = 600A (WF1) IT = 60A*

    后续行程 VL = 150V (WF2) IT = 150A (WF1)

    它= 30A*

    第一个行程

    VL = 750V (WF2) IT = 1500A (WF1) IT = 150A*后续行程 VL = 375V (WF2) IT = 375A (WF1)

    它= 75A*

     

     

     

     

     

    所有设备安装

     

     

     

     

    波形3 (WF3)–

    1MHz 和10MHz

    第一个行程

    VT = 600V (WF3) IL = 120A (WF3) IL = 24A*

    后续行程 VT = 300V (WF3) IL = 60A (WF3)

    IL = 12A*

    第一个行程

    VT = 1500V (WF3) IL = 300A (WF3)

    IL = 60A*后续冲程 VT = 750V (WF3) IL = 150A (WF3)

    IL = 30A*

     

     

     

    设备安装布置在具有复合皮肤/结构的区域。

     

     

     

     

    波形4 (WF4)/波形5A (WF5A)

    第一个行程

    VL = 300V (WF4)

    IT = 1000A (WF5A)

    它= 300A*

    后续行程

    VL = 75V (WF4)

    IT = 200A (WF5A)

    它= 150A*

    第一个行程

    VL = 750V (WF4)

    IT = 2000A (WF5A)

    它= 750A*

    后续行程

    VL = 187.5V (WF4) IT = 400A (WF5A) IT = 375A*

    多脉冲

     

    适用性

     

    测试说明

    内部

    设备级别**

    外部

    设备级别**

     

    所有设备安装

    波形3 (WF3)–

    1MHz 和10MHz

    VT = 360V (WF3) IL = 6A (WF3)

    VT = 900V (WF3) IL = 15A (WF3)

    使用短距离、低电平的设备安装

    阻抗电缆束安装。

     

     

    波形6 (WF6)

     

    VL = 600V (WF6) IT = 30A (WF6)

     

    VL = 1500V (WF6) IT = 75A (WF6)

    注:

    *这些电流电平适用于单个电源引线或低数量线束。 当多个导联一起测试时、该电流应增加到完整的捆绑级别或导联数乘以相应的单独电流测试或限值级别、以较小者为准。

    **振幅容差对于所有波形为+20%,-0%,但对于后续的波形,容差放宽为+50%,-0%。 VT 表示测试电压电平、单位为伏特、代表测试电流

    以安培为单位。 VL (伏特)和 IL (安培)表示旨在防止 EUT 过载的限制

    超出要求。

    此致、

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavendra、

    这些冲程设备是否处于水平?  您知道 IC 引脚的行程是多少吗? 这两款器件 符合 IEC61000-4-2标准、行程持续时间为100ns。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我们将在屏蔽电缆上注入瞬变。 但是、我不确定达到器件引脚的瞬态电平。 我们使用 TVS 来保护设计中的接口/器件。 但不确定电视是否可以保存设备。

    我们必须对 MIL-STD-461G cs117规定电缆注入雷击要求。 下面给出了冲程的严重程度。

      

      

    -Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附的图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavendra、

    感谢您的信息。 我了解冲击的严重程度、但是、根据电缆阻抗、器件输入阻抗、屏蔽层和导线之间的电容器、导线电容器等多个因素、IC 引脚会达到多少能量。 也许您可以根据  简化的原理图进行一些粗略估算。 之后  、您可能 能够 选择合适的 TVS 二极管。 这里 是一些有关二极管选择的参考。

    www.ti.com/.../slvae37.pdf

    e2e.ti.com/.../how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings

    此致、

    Hao