This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:SN75176B IC 经常出现故障、即使存在 MOV、可重置保险丝和 TVS 二极管阵列等瞬态抑制器也是如此

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941945/sn75176b-frequent-failure-of-sn75176b-ic-even-with-transient-suppressors-like-mov-re-settable-fuse-and-tvs-diode-array

器件型号:SN75176B

您好!

我一直在使用 SN75176B IC 作为从属器件、通过 Modbus 协议实现 RS 485。 我们在工业中的多个位置使用这些器件、并观察到 SN75176B IC 经常发生故障

 我们使用了 MOV (MOV10D)、TVS 二极管阵列(SM712)、可复位保险丝以及 保护。 但是、IC 仍然不会立即发生故障、而是会随着时间的推移而发生故障。

我们的电压方案是这样的

  SMPS (24V DC)--隔离式直流/直流转换 器(24V DC 输入,5V 控制器输出,5V SN75176 IC 隔离式输出)。      

  2.故障设备已永久损坏。 我们每次都需要更换 IC、以便再次开始通信。

 SN75176通过 它们之间的光电耦合器连接到微控制器。

 4、器件采用三线配置连接、如 RS+、RS-、RSG。

我们在多个位置都面临同样的问题。 请指导如何纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN75176和控制器的接地如何? 我想了解隔离的工作原理以及是否有可靠的接地 路径来获取 ESD 电流。 有时、器件仍会受到外部保护的损坏、 这可能是由于保护不会转移   IC 中所有过载事件的电流。  换言之、IC 获取的电流仍然比它可以处理的电流更多。 要对此进行分析、我们需要了解冲击的电气特性。 另一点是 SN75176B 是20世纪80年代设计的。 TI 发布了许多具有更好 ESD 保护功能的新型 RS485。 如果您有兴趣、请查看此 帖子。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao 先生、您好!

    感谢您的回复、

    SN75176和控制器的电源使用两个不同的5V 和接地端进行隔离、TX、RX、RE、DE 也使用光耦合器进行隔离。  

    请建议是否有其他替代方案、而不是使用新组件。

    此致、

    Prasad Janaswami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    很抱歉、我以为我已经回答了。 正如我说过的、最好先了解 ESD 事件的特性 、然后增强保护。  TVS 二极管和 MOV  在特定条件下工作良好。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    供参考-您可以查看 这些 RS485保护设计、了解如何在 ESD 事件期间控制电压/电流。

    www.bourns.com/.../Bourns_FU1106_RS-485_Evalboard_DesignNote_1.pdf

    www.bourns.com/.../bourns_fu1106_rs-485_evalboard_designnote_2.pdf

    www.bourns.com/.../bourns_k1701_rs485_evalboard3_design_note.pdf

    www.bourns.com/.../bourns_rs485_evalboard4_design_note.pdf

    此致、

    Hao