This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:到 Vcc 的泄漏电流(Vcc=0V、SCL/SDA=5V 时)

Guru**** 2554940 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950966/tca9535-leakage-current-to-vcc-at-vcc-0v-scl-sda-5v

器件型号:TCA9535

您好专家、

当 Vcc=0V 并且 SCL/SDA=5V 时、TCA9535是否有任何到 Vcc 的泄漏电流?  

我的客户正在考虑器件断电期间的泄漏电流。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    通过 SCL/SDA 实现的反偏置对于 TCA9535在未供电时(VCC = 0)不是一个问题。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Danny - San