Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
大家好、团队、
请您支持我们客户提出的以下问题吗?
- 对于 SCL 和 SDA、I2C 缓冲器将连接到的地方被下拉至4.7K 欧姆。
我们将 I2C 缓冲器集成电流源上拉至 VCC、例如 TCA980x。
如果将连接 I2C 缓冲器的位置被下拉,客户是否可以将 I2C 缓冲器集成电流源应用到其系统?
或者是否可以将 TCA9800 (0.54mA)应用于上述系统?
4.7K 欧姆* 0.54mA = 2.54V < Vcc = 3.3V 是否可以?
4.7K 欧姆* 1mA = 4.7V > VCC NG
- 如果主设备和从设备都是3.3V,并且它有两个从设备,那么下面的连接对于我们的 I2C 缓冲器是可以接受的?
您是否可以建议它是否可以接受取决于集成电流源?
这 是他们的要求
- 可接受3.3V 电压
- 超过400kHz
- 可以连接4.7K 欧姆的下拉电阻器。
如果我们有任何推荐器件、请向我们提供您的建议。
谢谢、此致、
米希亚基