This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:I2C 缓冲器集成电流源至 VCC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951253/tca9800-i2c-buffer-integrated-current-source-to-vcc

器件型号:

大家好、团队、

 

请您支持我们客户提出的以下问题吗?

 

-       对于 SCL 和 SDA、I2C 缓冲器将连接到的地方被下拉至4.7K 欧姆。
我们将 I2C 缓冲器集成电流源上拉至 VCC、例如 TCA980x。
如果将连接 I2C 缓冲器的位置被下拉,客户是否可以将 I2C 缓冲器集成电流源应用到其系统?
或者是否可以将 TCA9800 (0.54mA)应用于上述系统?
4.7K 欧姆* 0.54mA = 2.54V < Vcc = 3.3V                         是否可以?
4.7K 欧姆* 1mA = 4.7V > VCC                             NG

 

-       如果主设备和从设备都是3.3V,并且它有两个从设备,那么下面的连接对于我们的 I2C 缓冲器是可以接受的?
您是否可以建议它是否可以接受取决于集成电流源?

 

这       是他们的要求

  • 可接受3.3V 电压
  • 超过400kHz
  • 可以连接4.7K 欧姆的下拉电阻器。

 

如果我们有任何推荐器件、请向我们提供您的建议。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michiaki Tanii"]

    器件型号: TCA9800

    大家好、团队、

     

    请您支持我们客户提出的以下问题吗?

     

    -       对于 SCL 和 SDA、I2C 缓冲器将连接到的地方被下拉至4.7K 欧姆。

    [BobbM]您是指左侧? 从技术上讲、缓冲器的两侧都有一条 SDA/SCL 线路。 我不理解该陈述的"下拉"部分。 在 I2C 中、SDA 始终从两个方向下拉、因为它是双向的。 SCL 也是一样的、虽然它主要是单向的、并且仍然会被缓冲器下拉。

    您是否说不存在像 Vcc 中那样下拉并强制 I2C 总线接地?

    或者、您说您打算将4.7K 电阻器连接到 GND 吗? 如果是、原因是什么?


    我们将 I2C 缓冲器集成电流源上拉至 VCC、例如 TCA980x。
    如果将连接 I2C 缓冲器的位置被下拉,客户是否可以将 I2C 缓冲器集成电流源应用到其系统?
    或者是否可以将 TCA9800 (0.54mA)应用于上述系统?
    4.7K 欧姆* 0.54mA = 2.54V < Vcc = 3.3V                         是否可以?
    4.7K 欧姆* 1mA = 4.7V > VCC                             NG

    [Bobby]如果使用3.3V 电流源、除非涉及某种能量存储和开关组件、否则电压永远不会超过3.3V。 连接到以3.3V 为基准的1mA 电流源的接地4.7K 电阻永远不会达到4.7V

     

    -       如果主设备和从设备都是3.3V,并且它有两个从设备,那么下面的连接对于我们的 I2C 缓冲器是可以接受的?
    您是否可以建议它是否可以接受取决于集成电流源?

     

    这       是他们的要求

    • 可接受3.3V 电压
    • 超过400kHz
    • 可以连接4.7K 欧姆的下拉电阻器。

     

    如果我们有任何推荐器件、请向我们提供您的建议。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

    [/报价]

    请看上面我的初步评论、我认为我对这一要求有误解。

    -Bobby