This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:VCCI = 3.1V 且 VCCP = 0V 时 VCCI 泄漏电流

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944571/tca6408a-vcci-leak-current-in-vcci-3-1v-and-vccp-0v

器件型号:TCA6408A

您好!

我想知道 VCCI =3.1V 且 Vcc=0V 时 VCCI 的泄漏电流、如复位时。

我在 e2e 论坛中看到这种情况是可以接受的。

在上述情况下、您能否提供 VCCI 的泄漏电流?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    这不是我们在器件上收集的数据、因为在技术上、这种数据在建议的工作条件之外使用。

    在 VCCP 为低电平时为 VCCI 上电是可以的。 不应存在从 VCCI 到 VCCP 的任何类型的反向偏置(我假设您正在处理数据请求)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的回答。

    让我确认您的意见。

    据我了解 、当 VCCI=3.1V 且 VCP=0V 时、没有 VCCI 泄漏电流的数据、并且 VCCI、VCCP 条件是可以接受的。

    您是否意味着没有从 VCCI 到 VCCP 的泄漏电流?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsunaga-san、

    是的、这就是 Bobby 的意思、由于 VCCI 没有电压电势进入 VCCP、电流不应流动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、

    猪排