This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIGCONARCHITECT:在 LHM1297配置文件中更改 USB2ANY SMBus 频率

Guru**** 2955860 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, USB2ANY, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951240/sigconarchitect-changing-usb2any-smbus-frequency-in-lhm1297-profile

器件型号:SIGCONARCHITECT
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMH1297

您好!

我已使用多个 LMH1297器件将 USB2ANY 软件狗连接到客户电路板。  我已使用 SigConArchitect 成功连接到其中一个器件、但其他3个器件提供了一些错误的寄存器值、并且运行不正常。  我认为 I2C 总线存在 SI 问题、希望将其降低至100kHz。  我的默认 sigconartect 使用400kHz、不提供设置 I2C 频率的选项。  有没有办法做到这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我们无法降低 LMH1297 GUI 上的 I2C 时钟速率。 话虽如此、只要每个器件具有不同的 I2C 地址、我们就没有发现与多个器件通信的 I2C 问题。 此外、USB2ANY 软件允许您降低 I2C 时钟速率、然后您可以使用它来写入或读取不同的 LMH1297寄存器。

    此致、Nasser