This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:我可以使用 TUSB321作为 UFP 来获得5V/3A 吗?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944620/tusb321-can-i-use-tusb321-as-ufp-to-get-5v-3a

器件型号:TUSB321

大家好、

我的客户希望使用 Type-C 为其产品提供5V/3A 电源。 那么、您能否为我提供 TI 解决方案来获得5V/3A?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    通常、UFP 只能检测 DFP 通告的内容并相应地调整功耗。 UFP 负责调节功耗、使其低于通告中的功耗。 TUSB321可以检测来自 DFP 的5V/3A 广播。

    供参考、 使用 CC 控制器 VBUS 将始终为5V。 需要 USB PD 将 VBUS 提升至5V 以上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、我知道。

    我的客户只需将5V 电压用于其产品。 我的客户做了一些测试。(使用5.1K 下拉 CC1和 CC2 ),可以打开5V 总线,但电流不足以3A,大约为0.9A。

    那么、如何 获得更大的电流呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此类测试、您需要确保 CC1/2电压高于~1.35V。 不确定您的上拉电压是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。

     我想知道是否需要从 Type-C 适配器获取5V/3A。 是否需要 任何 PD phy IC 来获得3A?或者只需设置 CC1、CC2 5.1K 拉低即可获得3A 能力。(如果适配器可以 满足5V/3A 要求)

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Jimmy、

    适用于15W 应用、无需 PD。 您还可以使用 USB-C 分析仪来解码 CC 线路上发生的情况。