This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:启动时 I/O 端口的默认状态//旁路电容值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939903/tca9535-default-state-of-i-o-ports-on-startup-bypass-capacitor-value

器件型号:TCA9535

您好!

我从数据表中看到、所有 I/O 端口都配置为电源输入。 但是、在器件启动几次后、其中一些端口似乎充当输出、尤其是 P03。 默认配置是否缺少任何内容?  

此外、我在数据表中还没有看到用于 Vcc 的合适旁路电容器的任何信息、该电容器是否有任何推荐值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件完成上电复位后、应将端口初始化为输入。  为了使其正常工作、VCC 斜坡行为应在数据表第10节中给出的指南范围内。  您能否确认您的申请就是这种情况吗?

    通常、VCC 上的100nF 去耦电容就足够了。  如果电源轨特别嘈杂或容易出现干扰、您可以考虑更高的值。

    当您看到其中一个端口处于意外状态时、相应的控制寄存器是否具有匹配的值?  或者、它是否仍然显示端口配置为输入、但观察到行为为输出?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 从0斜升至3.3V 大约为40毫秒。 对于去耦、我们使用0.1uf 和10uf。 我没有读取寄存器配置、因为它处于默认状态、没有访问、SDA 和 SCK 都在3.3V 上拉。 行为是、每10次尝试加电一次、我们就会看到引脚驱动为0。 (3.3V 上有10k 上拉电阻)。 该规范指定在启动时将所有 IO 配置为输入。  

    感谢您的回复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaetan、

    当输出引脚(如 P03)驱动为低电平时、您是否能够获得 Vcc 斜坡的高分辨率/放大的示波器截图?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaetan、

    Vcc 在实际上电之前看起来大约为400mV。 Vcc 线路上是否出现某种背偏置?

    您是否能够在器件从 GND 上电的情况下进行供电? (可能在 Vcc 上放置一个~100k 下拉电阻器)

    我之前见过这样的问题:如果器件的启动电势高于 GND、有时会出现加电不良的情况、尽管这是我第一次看到此器件发生故障...

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaetan、

    我刚刚跟进了这个主题、您是否能够从您的原始帖子中解决问题或获取 Bobby 问题的信息?

    此致、