This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:眼图分析

Guru**** 2384760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950974/ds125br820-eye-pattern-analysis

器件型号:DS125BR820

大家好、团队、

您能不能建议我如何决定眼图是否正常? 为了澄清这个问题,我提出了一份我以前所做的记录。 它用于检查是否可以连接 PCIe 2.0。 输入眼图高度为124.69ps、输出眼图高度为113.12ps。 如何判断这种差异是在"确定"级别还是在"需要 EQ 修改"级别?

我的问题不限于 PCIe 情况。 我想知道判断眼图是否有一般规则。 是否有任何机构根据协议、数据速率、BER 等定义的任何规范?

-转接驱动器之前

-转接驱动器之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    这取决于连接到转接驱动器输出的接收器。 在接收器中、可能存在用于无误差运行的最小眼图张开参数。  此参数指定此眼图张开度是否足够好。

    此致、Nasser