This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:如何区分'G'从不带'G'选项?

Guru**** 2585245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944131/tcan1042hgv-q1-how-to-distinguish-with-g-from-without-g-option

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

你(们)好。

我购买了一些 TCAN1042HGVDRQ1样片。 但它仅在2 Mbits 下工作。 我怀疑这是一个不支持5M 的无"G"选项 IC。 从数据表中可以看出、TCAN1042HVDRQ1具有相同的标记。 如何知道它是否具有"G"选项?

谢谢!

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    收发器是否在较高的数据速率下不工作? 您遇到了什么类型的错误?

    正确的做法是、无论"G"是不是"、标记都是相同的、因此需要检查订单并运行测试以确保器件的工作速度超过2Mbps。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它仅适用于2M 位/秒。 应为5M。 我认为卖家向我发送了错误的样片。

    谢谢!

    此致、

    Chu Victor