This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LP1185:ESD 保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C185, SN75185, SN75LP1185, TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950632/sn75lp1185-esd-protection

器件型号:SN75LP1185
主题中讨论的其他器件:SN75C185SN75185、、 TRS3253E

目前、我有一位客户使用背对背20V 齐纳二极管来实现 SN75C185的 ESD 保护。 它们在 Rax (输入连接到外部)和 Dyx (输出连接到外部)上都具有这种保护。

但他们希望切换到 SN75185 -因为 DS 显示该器件在该器件的 Rax 和 Dyx 上具有内部 ESD 保护。

您能否确认 SN75C185是否对 Rax 和 Dyx 提供 ESD 保护? (从 DS 的第3页可以看到有保护功能-您能否确认这是否是具有~μ V?V 钳位功能的背靠背 ESD 保护? (如20V) kV 额定值?

您能否确认 Rax 和 Dyx 上的 SN75185 ESD 保护是否具有~μ m??V 钳位功能的背靠背 ESD 保护? 额定电压?

您能否确认 SN75LP1185在接收器输入和驱动器输出(Rax 和 Dyx)上是否具有背靠背 ESD 保护? 如果是、钳位电压是多少? 额定电压?

这将是一个巨大的帮助-谢谢。

Darren C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

     总线引脚的 HBM ESD 额定值可在 TI.com 上每个器件页面的产品详细信息部分获取:
    SN75C185:2kV
    SN75185:10kV
    SN75LP1185:15kV

    SN75185和 SN75LP1185均在其数据表的绝对最大值部分列出了它们的 ESD 额定值。 这将为每个引脚(总线和逻辑)和测试模型(HBM 和 MM)提供 kV 额定值。 内部 ESD 保护的钳位电压将等于或接近为该引脚指定的绝对最大值-一旦超过该值、电路将尝试钳制该电压。 请注意、这些电路不能像外部保护组件那样耗散大量能量。

    请告诉我这些信息是否是您要查找的信息。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这些信息正是我想要的-谢谢!
    我知道这三个器件的 ESD 结构不足以满足 IEC 61000-4-x 测试所需的较高能量耗散要求-对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    正确、这些旧器件未通过 IEC61000-4-2标准测试。 如果您正在寻找集成解决方案、则 TRS3253E 等较新器件的额定电压通常低于此标准。 如果您在寻找 TI.com 上的 RS-232产品文件夹中找不到的特定内容、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott