This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:SN65HVD231D &放大器的 ISO 兼容测试;SN65HVD231Q-Q1

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943753/sn65hvd231-iso-compliant-test-of-sn65hvd231d-sn65hvd231q-q1

器件型号:SN65HVD231

尊敬的团队:

我是否可以与您再次确认以下项目? 谢谢。

我们 的 SN65HVD231D 和 SN65HVD231Q-Q1是否均可兼容 ISO11898 (1-5)和 ISO16845?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我在 Eric 中找到了帮助 跟进您的问题的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi 和 Eric:

    我们有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    根据定义、3.3V CAN 收发器由于 Vsym 参数以及单端 CANH 和 CANL 电压定义而不完全符合 ISO11898-2标准。 它们与符合 ISO11898-2规范的5V CAN 收发器兼容。 ISO16845也是如此、3.3V CAN 收发器兼容、但不完全兼容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我想与您再次确认。

    5V 是否意味着5V 电源电压? 或 任何总线终端(VIC)处的电压?

    另一个问题是、  

    我们已在 SN65HVD23x 数据表中显示*符合 ISO 11898-2标准*,但它完全符合5V CAN 标准。

    您是否有合适的解决方案可以与我们分享? (3.3V CAN 收发器/与 ISO 11898-2标准完全兼容)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    5V CAN 确实意味着5V 电源(VCC)电压、因此5V CAN 总线偏置。 3.3V CAN 意味着 VCC 为3.3V、因此 CAN 总线偏置为3.3V。

    由于5V CAN ISO 11898标准中的一些参数、并且3.3V CANH 和 CANL 电压与5V CAN 收发器不对称、因此3.3V CAN 无法完全符合 ISO11898-2标准。 因此、没有任何完全符合 ISO11898-2标准的3.3V 收发器、但它们将与完全符合 ISO11898-2标准的5V 收发器搭配使用。

    此致、