This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:不同的接地

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944396/sn65hvd234-different-ground

器件型号:SN65HVD234

大家好、

找到了一个文件来解释 RS485器件的接地和隔离、如下所示、但想与您联系、看看器件是否也可以共享此接地信息、尤其是 接地电位差?

非常感谢。

www.ti.com/.../slla272c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    CAN 收发器设计用于在系统中由于节点之间的物理距离较长而存在潜在接地差异的情况下在较大的共模范围内工作。 尤其是 SN65HVD234在-7V 至+12V 共模范围内工作。

    在许多 CAN 应用中、GND 返回路径包含在 CAN 总线电缆线束中、因此网络中的所有 GND 最终会短接在一起、但这通常在汽车应用中。 您参考的应用手册中的概念也适用于 CAN、但通常 RS485应用在节点之间具有更大的距离、物理上更长的通信总线。 因此、在 RS485应用中、接地电位差成为一个更突出的问题。

    对于您正在查询的 CAN 应用、您知道总线本身会有多大吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    你有更新吗?

    此致、