This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于缓冲器、TCA9517... I2C 总线可以连接多少个器件

Guru**** 2845630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP175, TCA9517, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949751/tca9517-about-buffer-tca9517-how-many-devices-can-i-connect-to-the-i2c-bus

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TMP175TCA9546A

你好

我尝试使用 TI 器件(TMP175)测量温度。

只有一条总线与 I2C 通信、但我需要并联26EA 器件(TMP175)。

我有两个问题,首先我需要具有许多从地址的器件。 其次、我需要减小总线电容。 (在 I2C 中限制400pf)

这就是我选择 TMP175 并决定添加缓冲器的原因。 但我还不知道我必须选择什么。  

我附上了我的方框图。 有问题吗?   您是否可以推荐任何解决方案并选择缓冲器(TI 的器件)

电路板1已制作。 我现在尝试设计电路板2。  3.3V 电源是板2的短路。 因此、我必须使用 TCA9517切换到5V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔京民(音译):

    只是为了验证、您是否进行了直接板对板连接、或者是否使用了任何类型的长线缆/电缆来连接板?

    如果是、电缆的长度是多少?

    您尝试以多大的最大速度运行?

    唯一的 I2C 器件是 TMP175吗? (意味着只有26个 I2C 从器件?

    也许我们可以使用 I2C 开关来分离从器件地址和电容、而不是您拥有的绿色'buffer '框。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的推荐。

    让我回答以下问题。

    只是为了验证、您是否进行了直接板对板连接、或者是否使用了任何类型的长线缆/电缆来连接板?

    如果是、电缆的长度是多少?

    -->没有电线,只需使用连接器。

    您尝试以多大的最大速度运行?

    -->近100k

    唯一的 I2C 器件是 TMP175吗? (意味着只有26个 I2C 从器件?

    -->是的,只有 tmp sesnors。

    也许我们可以使用 I2C 开关来分离从器件地址和电容、而不是您拥有的绿色'buffer '框。

    -->正确!!

        我连接了电路板2 、但与之前的方框图相比略有不同。  请您查看一下该内容吗?

       TCA9517#1:用于电压电平转换,因为从器件和 主器件之间的 VCC 电压不同。

       TCA9546 ( IC 开关):分离4通道。  可降低总线电容和长总线、从而在数据线路中产生尖峰噪声。

       TCA9517#2,3,4,5 (作为缓冲器):用于降低总线电容 。  

       我将在计算后更改电阻器值。

     e2e.ti.com/.../2063.circuit.pdf  

      谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道上应连接到 CHX_SDA/SCL_O 上的额外 TCA9517是什么

    只要一次只启用一个通道、PDF 中的内容就应该起作用。 我们不希望启用多个引脚、因为 TCA9517的 B 侧会通过开关相互连接(可能导致振荡)。 [绝不允许连接 TCA9517的 B 侧、即使通过开关也是如此]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    每个通道上应连接到 CHX_SDA/SCL_O 上的额外 TCA9517是什么

    -->我使用缓冲器(TCA9517)来分配总线电容。  每个通道由7个从器件(TMP 传感器)组成。  

      如果移除 TCA9517 (U854、855、856,857)、总线电容即可满足要求。

    只要一次只启用一个通道、PDF 中的内容就应该起作用。 我们不希望启用多个引脚、因为 TCA9517的 B 侧 会通过开关相互连接(可能导致振荡)。 [  绝不允许连接 TCA9517的 B 侧、即使通过开关也是如此]

    -->我不理解您的提及。  我只是尝试使用下面的方法。 请告诉我更多详细信息。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kyeingmin Choi"]

    你好、Bobby

    每个通道上应连接到 CHX_SDA/SCL_O 上的额外 TCA9517是什么

    -->我使用缓冲器(TCA9517)来分配总线电容。  每个通道由7个从器件(TMP 传感器)组成。  

      如果移除 TCA9517 (U854、855、856,857)、总线电容即可满足要求。

    [BobbM]应该可以。 在 I2C 中、I2C 器件通常具有10pF 的最大电容(I2C 开关除外)。 如果在9546上一次只启用一个通道、我估计第一个 TCA9517和所有8个 TMP 传感器之间的电容值约为100pF (假设您已删除额外的9517)。

    只要一次只启用一个通道、PDF 中的内容就应该起作用。 我们不希望启用多个引脚、因为 TCA9517的 B 侧 会通过开关相互连接(可能导致振荡)。 [  绝不允许连接 TCA9517的 B 侧、即使通过开关也是如此]

    -->我不理解您的提及。  我只是尝试使用下面的方法。 请告诉我更多详细信息。  

    TCA9517的规则不允许 TCA9517连接到 B 侧的其他 TCA9517。 B=B 不好。 当它们连接到 TCA9546A 等开关时、情况也是如此。 B 侧=开关=如果两个通道都启用、B 侧不正常。
    A 侧= A 侧正常、A 侧= B 侧正常。

    谢谢你

    [Bobby]我相信您可以从 TCA9546A 次级通道中移除第二个 TCA9517下游。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的评论。  

    正如您提到的、我删除了第二个 TCA9517。 我也连接了电路。

    是否有任何问题? 请告诉我。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../5700.circuit.pdf