Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550、
您好,
我们正在尝试在我们的定制板中使用 TCAN4550 芯片建立 CAN 接口。
到目前为止、我们能够通过 SPI 从处理器成功读取器件 ID 寄存器。
我们希望测试内部和外部回路模式。
如数据表中的图29、30和31所示。
您能否提供 寄存器设置来将 TCAN4550置于 此测试模式、以及如何测试内部和外部回路、
它还需要硬件连接。
我们已经根据演示软件创建了 Linux 驱动程序代码
实现了 Init_can 并使用123个 CAN ID 填充 TX FIFO 缓冲区并发送它。
我们还从开放源码中获取了适用于这款 tcan4550芯片的代码,并将其集成到了一起。
drivers/net/can/spi/tcan4x5x.c 中的代码.....
并编译 cansend 和 candump 二进制文件、并使用 IP 链接命令配置 CAN0。
请提供将 tcan4550设置为内部和外部回送模式所需的寄存器设置以及测试方法。
此致
Raghu DP
此致
Raghu DP