This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:Tcan1042:如何计算端接的特性阻抗

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940406/tcan1042h-tcan1042-how-to-calculate-the-characteristic-impedance-of-termination

器件型号:TCAN1042H

尊敬的团队:

我想知道如何计算端接电阻器? 如何确定应包含哪种终止方式? 标准端接还是只是分裂端接?

希望尽快得到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、

    如果 CAN 节点将成为总线任一端的节点、则端接阻抗应为120欧姆。 在大多数情况下、分裂终端是首选方法、因为它附带低通滤波功能、有助于提高 CAN 总线的信号完整性。

    如果 CAN 节点不是终端节点、则取决于到 CAN 总线的导体连接将确定节点是否需要端接电阻。 端接电阻将取决于总线上的 CAN 节点数量。

    您能否分享有关您的应用的更多信息? CAN 总线(物理)有多长、您希望总线上有多少个节点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我已通过电子邮件回复您。 希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题正在脱机处理电子邮件、现在已关闭。

    此致、