This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:我们是否可以与 MAX3232EEAe+竞争对手的器件?

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943263/max3232e-may-we-have-suit-part-competitive-with-max3232eeae

器件型号:MAX3232E

你(们)好,先生  

我们是否可以与 MAX3232EEAe+竞争对手的产品? 我找到 P2P 部件 MAX3232ECDB。 但是温度范围比   MAX32EEAe+弱。

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    您能考虑 MAX3232EIDB 吗? 它适用于-40c 至85c。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉,我发现数据速率似乎低于 MAX3232EEAE,对吗?

    或者、如果我们有其他建议器件?

                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    数据速率是相同的。 差异仅在封装上。

    此致、

    Hao