This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:USB 无法连接到 Windows PC

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942831/dp83tc811evm-usb-cannot-be-connected-to-windows-pc

器件型号:DP83TC811EVM

DP83TC811EVM 无法通过 USB 连接到 Windows。 使用从 TI 网站下载的"DP83TC811EVM-CDC-Driver Software"更新 USB 驱动程序未成功。 请参阅附加的快照。 请 提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    当您说无法通过 USB 进行连接时、是否意味着未在 EVM 上检测到 USB COM 端口?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

    感谢你的帮助。

    是的、在 EVM 上未检测到 USB COM 端口。 请参阅设备管理器、如下所示。

    谢谢、此致、

    HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    请告知是否存在任何权变措施或解决方案、以使 DP83TC811EVM 板通过 USB 连接到 Windows PC。 以便我们可以发送命令来写入/读取电路板的寄存器。  

    谢谢你。

    HS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS Hs、您好、很抱歉我被推迟了一周、无法回复。

    您能否尝试使用外部 MSP Launchpad 并直接连接到 MDC 和 MDIO 引脚以确认是否能够通过这种方式读取和写入寄存器?  

    谢谢、

    Cecilia