This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:更换 TCA4311A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950695/tca9511a-replace-tca4311a

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件: TCA4311A

大家好、

我想确认 TCA9511A 是否可以替代 TCA4311A。

TCA9511A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    请首先注意、TCA9511A 仅采用 VSSOP (8)封装。

    除此之外 、我强烈建议 切换到 TCA9511A。 它是引脚对引脚的替代产品。 它提供比 TCA4311A 更高的 Tj 范围、更宽的 VCC 范围、改进的上升时间加速器触发算法、以及更低的动态偏移电压。

    最棒的

    Danny