This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:需要 DP 交替模式支持

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950549/tusb546evm-need-support-on-dp-alt-mode

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB564

大家好、USB-C 团队、

我的客户正在使用 TUSB564。 他们计划支持 DP 交替模式(作为 UFP)。 不过、他们也计划支持 DRD。  

它们是 USB-C 的新功能、需要一些有关所有这些功能如何工作的指导(DP 交替模式)。

 

基于以下内容:

https://www.quantumdata.com/assets/displayport_linklayer_compliance_webinar.pdf

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb546-dci.pdf?ts=1602266587651&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ca%252F

 

假设如下:

  1. PD 控制器通话–告诉对方它们支持 DP 交替模式(作为拉电流或灌电流)。
  2. 大概源端说——让我们来做视频,换一下。
  3. 灌电流将其交叉点配置为“配置 C”(4通道 DP)。
  4. 接收器 ACK (“视频切换我们现在很好”)。
  5. Source 针对“Config C”(4通道 DP)配置其交叉点。
  6. 培训以逐线方式开始。
  7. 如果适用,两侧的交叉点将自动(由于侦听)更改为“配置 D”(双通道 DP)。
  8. 假设交叉点已重新配置为双通道 DP、则会枚举 USB 3 (SS TX/RX 连接)。

 

这两个交叉点都配置为 I2C 模式。

这通常会发生什么情况? 在此处列出任何描述此过程的文档或一些有用的信息? 他们需要注意什么?

 

我必须编辑一些信息以保留他们的产品 IP、如果您需要更多澄清、请通过内部电子邮件联系我。


谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    一般流程看起来正常。 下面是拉电流和灌电流之间 PD 交替模式协商的一般流程。

    请告诉我是否需要呼叫以通过 Type C 进行 DP 交替模式。还请联系 PD 团队以了解任何与 PD 相关的主题、同时我可以在 TUSB546/TUSB564上提供帮助。

    谢谢

    David