This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:通过软件切换 LVDS 序列

Guru**** 2929510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950791/sn65dsi84-q1-switch-the-lvds-sequence-by-software

器件型号:SN65DSI84-Q1

团队、

请问 SN65DSI84TPAPRQ1是否可以通过软件切换输出 LVDS 通道?

我想知道 、因为 SN65DSI84TPAPRQ1输出 LVDS 引脚与面板侧不匹配。 如果它们可以通过软件进行切换、则很容易进行布局。 如果可以、您能告诉我如何实现此功能吗?

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请参考数据表中的寄存器0x1A。 您可以将通道交换为位6、将通道的顺序交换为位5和位4。

    此致、

    I.K.