This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:由不同电源域提供的 VCCA 和 VCCB 3.3电压轨

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950786/tca9406-vcca-and-vccb-3-3-voltage-rails-provided-by-different-power-domains

器件型号:TCA9406

现有设计中在不同电路板上的电源转换器提供的两个不同3.3V 域之间使用 TCA9406。

因此、一个电压可能略高于另一个电压、因此可能违反 VCCA≤ VCCB 规范。

如果耗材接近 但在技术上违反了该规则、会产生什么影响?

是否存在容差阈值、这会成为一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    当电压相似时、这里有一个容差窗口。 当 VccA 超过 VccB 约0.6V 时、这些电源轨之间有一个内部保护二极管会发生偏置。 只要电源不会通过该窗口发生变化、器件就应正常运行。

    如需更多信息和背景、请查看 此 E2E 主题

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    鉴于此器件没有定序要求、我假设此保护二极管电流受到限制或在 VccA 和 VccB 都达到阈值之前不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    没错。 在这些条件下、器件进入复位模式、并等待电源恢复到可接受的值。 在此状态下、器件基本上处于禁用状态。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你