This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410是否支持极性反转

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944422/ds250df410-does-ds250df410-support-polarity-inversion

器件型号:DS250DF410

大家好、  

我查看了数据表、找到了一些有关重定时器极性反转的信息。 我只想确认重定时器是否支持极性反转。 如果是、需要在寄存器设置方面进行哪些修改? 谢谢。

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS250DF410支持极性反转。 请参阅以下摘自重定时器编程指南的摘录。

    6.10反转输出数据极性

    反转输出数据的极性。

    表28. 反转输出数据的极性

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    3D

    80

    80

    启用 FIR

    2.

    通道

    主机 IRQ

    3D

    读取主光标极性(位

    6)

    3.

    通道

    主机 IRQ

    3e

    读取前标极性(位

    6)

    4.

    通道

    主机 IRQ

    读取后标极性(位

    6)

    5.

    通道

    写入

    3D

    将第1步中的位6反相

    40

    反转主光标的极性位

    6.

    通道

    写入

    3e

    将第2步中的位6反相

    40

    翻转前标的极性位

    7.

    通道

    写入

    将第3步中的位6反相

    40

    反转后标的极性位

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、  

    感谢您的评论。 是否可以知道我可以从何处下载 编程指南? 是否在 TI.com 上?  

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 TI.com DS250DF410产品页面申请访问权限。 单击"特别说明"下方的链接

    www.ti.com/.../DS250DF410

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、  

    对此有一个简单的问题-当支持极性反转时、这意味着极性根本不关心? 即、重定时器的输入极性可能与重定时器的输出相反?  

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、没错。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师